欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点

  • 2022.12.15 14:57:15
  • 米思米
  • 1874

能够降低切削板的成本的要点在于制作部件时使用的“立铣刀”和“工序准备工时”的差异。使用“大径的立铣刀”,采用“工序准备工时较少”的设计,由此能够抑制部件的成本。

高成本的特点低成本的特点
切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点

使用小径的立铣刀
• 一次切削量少,加工时间长

工序准备工时多时
• 工件重新安装于加工机、更换刀具(立铣刀等)频繁

使用大径的立铣刀
• 一次切削量多,加工时间短

工序准备工时少时
• 工件重新安装于加工机、更换刀具(立铣刀等)较少

但是具体应该怎样做呢…?那么这次
就来介绍一下通过更改“内角R尺寸”、“加工面数”,
使得价格最多减少35%的事例!

 

切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点 事例(1) 增大倒角内角R

通过增大内角R,能够使用直径较大的立铣刀加工,加工时间缩短。因此能够降低价格。
(这次的事例是从R1.25变更为R10。引发价格变化的R的数值因部件的式样而有所不同。)

使用小径的立铣刀
使用大径的立铣刀
切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点增大内角R的尺寸
⇒
切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点

交货期:第6天出厂
材质:    A5052


交货期:第6天出厂
材质:    A5052


 

切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点 事例(2) 减少加工方向(这次以内角R为例)

通过减少加工方向,能够减少前期准备工时,从而能够抑制价格。“减少加工方向”=“减少立铣刀接触工件的方向”,其方法有很多。这次介绍内角R加工中减少加工面数的事例。

工序准备工时多时
工序准备工时少时
切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点在角部施加倒角R
⇒
切削板的部件价格最多下降35%!能够降低高成本的设计要点

交货期:第6天出厂
材质:    SS400


交货期:第6天出厂
材质:    SS400


如果觉得价格很高的话,请试试变更内角R的尺寸和加工面数。但是……等待报价看能不能降低成本也太浪费时间了吧?

快使用meviy进行即时报价吧!


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities